Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 그레이스케일 라인 스캔 GigE Vision 카메라와 ‘ VisualApplets ’ 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자는 CAM 유형의 ‘ VisualApplets ’ 리소스 하나를 필요로 합니다. 리소스 대화 상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 0에, 인덱스 1은 포트 1에 매핑하며, 이와 같은 방식으로 이어집니다. 자세한 내용은 '장치 리소스 할당'을 참조하십시오.
이 오퍼레이터는 GigE Vision 표준에 지정된 다양한 데이터 포맷을 지원하도록 구성할 수 있습니다. 다음 그림은 데이터 포맷을 보여줍니다.

패킹된(packed) 포맷은 2개의 픽셀을 전송하는 데 3바이트가 필요합니다. MONO8 및 MONO8_SIGNED는 픽셀당 1바이트만 필요합니다. MONO10, MONO12 및 MONO16은 픽셀당 2바이트가 필요합니다.
참고
- MONO8_SIGNED는 오퍼레이터에 의해 MONO8로 관리되며 출력 링크 포맷은 UNSIGNED 유형으로 설정됩니다. SIGNED 링크가 필요한 경우 CastType 오퍼레이터를 사용하고 링크 유형을 SIGNED로 변경하십시오.
- 카메라 오퍼레이터가 픽셀 콘텐츠를 해석하지 않기 때문에 베이어(Bayer) 포맷을 이러한 Gray 포맷에 매핑할 수 있습니다.
매개변수화된 포맷은 카메라 오퍼레이터의 매개변수화된 출력 링크 포맷과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 포맷의 Bit Width가 출력 링크에 매개변수화된 Bit Width보다 큰 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 포맷의 Bit Width가 출력 링크에서 사용할 수 있는 비트보다 작은 경우, 최상위 비트만 사용됩니다.
또한 출력 링크에서는 허용되는 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만, 매개변수로 설정된 최댓값을 초과할 수는 없습니다. 1D 이미지 프로토콜의 경우 높이는 무시됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

이전